Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente
      • Pubblicato il 14 nov 2022
      • Ultima modifica 6 set 2023
    • 9 min

    Guida ai treppiedi per la fotografia professionale

    In questa guida viene spiegata l'utilità del treppiede per fotografare in modo professionale.

    Guida ai treppiedi per la fotografia professionale

    Un treppiede è un must per i professionisti della fotografia o per gli appassionati che vogliono eseguire degli scatti artistici o perfettamente definiti.

    In questa guida viene spiegata l'utilità di questa attrezzatura e si danno delle indicazioni sulla scelta del treppiede migliore per fotografare in modo professionale.

    Guida ai treppiedi per la fotografia professionale

    A cosa serve un treppiede

    Utilizzare un treppiede per la fotografia aiuta in molti modi. È infatti un'attrezzatura davvero utile per migliorare la qualità fotografica.

    Il tremolio della fotocamera è il fattore che contribuisce maggiormente agli scatti sfocati o mossi. Un treppiede invece aiuta a ottenere immagini nitide e ben definite. Scattare su un treppiede è uno dei modi più semplici per evitare il tremolio della fotocamera quando viene tenuta con la mano.

    Un treppiede è utile per effettuare scatti di composizioni, come ad esempio nature morte, esposizione di cibi ma anche di prodotti o articoli di vario genere.

    Un semplice motivo è che avere le mani libere durante le riprese di foto di cibo o di nature morte può aiutare a migliorare le composizioni oggetto dello scatto fotografico. 

    Questo perché la composizione avviene in due fasi: per prima cosa, si dà uno stile alla scena, fuori dalla telecamera; in secondo luogo, si osserva la scena creata con la fotocamera variandone eventualmente i dettagli. Vedere una scena con gli occhi è infatti molto diverso che vederla attraverso la propria fotocamera.

    Essere in grado di avere entrambe le mani libere per modificare lo stile della composizione nella fotocamera è importante per effettuare scatti professionali di alta qualità in termini di creatività e comunicazione.

    Un treppiede consente inoltre di ridurre l'ISO (la sensibilità del sensore della fotocamera) e scattare a velocità dell'otturatore inferiori. Più basso è il valore ISO, migliore risulta la qualità dell'immagine fotografata.

    Poiché la maggior parte delle fotografie di still-life, food, nature morte, e  in generale fotografie per cataloghi, avviene in interni e quindi con poca luce, la riduzione dell'ISO in genere si traduce in una riduzione della velocità dell'otturatore e questo aumenta il rischio di immagini sfocate a causa delle vibrazioni della fotocamera.

    Avere un treppiede stabile aiuta invece a ridurre l'ISO e, di conseguenza, la velocità dell'otturatore.

    Questo è il motivo per cui si ha bisogno di un treppiede nella fotografia di cibo, nella fotografia di still life e nella fotografia di prodotto. 

    Caratteristiche desiderabili in un treppiede

    Caratteristiche desiderabili in un treppiede

    I treppiedi sono disponibili in tutte le forme, dimensioni e budget. Esistono in commercio modelli semplici o più elaborati. Il miglior treppiede per la fotografia di oggetti è quello che possiede alcune funzionalità che consentono di migliorare la fotografia.

    Ecco alcuni suggerimenti a questo proposito:

    • Stabilità

      Per ridurre il più possibile le vibrazioni della fotocamera, è una buona idea avere un gancio a cui aggiungere un peso per ottimizzare la stabilità della struttura.

    • Altezza regolabile.

      E' importante avere un palo centrale che possa essere regolato in altezza e in orientamento. L'obiettivo e la lunghezza focale della propria inquadratura  unitamente all'altezza dello scenario da fotografare, determineranno l'altezza del treppiede.

    • Orientamento regolabile

      I due orientamenti più comuni nella fotografia di cibo, still life e prodotti, sono dall'alto e di 45 gradi. E' quindi consigliabile  procurarsi un treppiede che consenta di passare all'orientamento dall'alto. In molti modelli l'asta centrale può essere spostata per effettuare le riprese dall'alto.

    • Livella a bolla

      Per la fotografia di prodotti e cibi, è utile avere una livella a bolla incorporata nel treppiede. In questo modo ci si assicura che le proprie immagini siano dritte e livellate.

    • Base stabile

      Esistono modelli di treppiede con basi diverse, ad esempio con i piedini in gomma antiscivolo che permettono una maggior stabilità alla struttura ed anche una maggior fermezza della macchina fotografica.

    • Carico utile

      Quando si acquista un treppiede, è bene verificare che il peso totale sostenibile copra in sicurezza il corpo della fotocamera, l'obiettivo e qualsiasi staffa che si possa utilizzare. E' consigliabile un carico utile che possa coprire almeno 7-10 kg.

    • Altezza minima e angolo delle gambe

      Sono due funzioni tipiche per la fotografia di paesaggio in cui è necessario riprendere angoli vicini al suolo e sostare su tutti i tipi di terreno, anche irregolare. Per quest'ultimo fattore è interessante anche il sistema di blocco delle gambe.

    • Gambe e montanti regolabili.

       

      Se si deve scattare a diverse altezze nello stesso servizio fotografico o nel corso del tempo, avere gambe e montanti centrali regolabili risulta importante: permettono infatti di avere flessibilità e di fotografare con l'obiettivo preferito.

    Esistono due tipi di colonne (aste o pali) disponibili sui treppiedi: orientabili e rapide.

    1. Colonna Rapida

      quando è possibile apportare rapidamente grandi regolazioni all'altezza e all'orientamento del palo centrale.

    2. Colonna Orientabile

      permette di apportare modifiche precise in altezza, fatto utile per ottenere quell'angolazione perfetta che serve nella fotografia di cibo o di prodotti.

    Come deve essere l'altezza del treppiede?

    L'altezza del treppiede per la fotografia dipende dall'altezza della configurazione (oggetto) da riprendere. Chi scatta fotografie di still life sa che l'altezza varia a seconda di determinati fattori:

    • quanto è alto il piano su cui è appoggiato l'oggetto (o la composizione) da fotografare
    • la quantità di spazio necessaria per entrare nell'inquadratura
    • la combinazione di obiettivo e fotocamera con cui si sta scattando
    • l'altezza della fonte di luce

    Con queste considerazioni, è evidente che le gambe regolabili e il montante centrale permetteranno il maggior numero di risultati. Se la scena da fotografare è in gran parte impostata su un tavolo è consigliabile un treppiede alto. Se invece si scatta molto vicino a terra o all'altezza del tavolino di appoggio, si può optare per qualcosa di più mediocre e meno costoso di un treppiede che può estendersi a grandi altezze.

    Quanto dovrebbe essere leggero il treppiede per la fotografia?

    Ci sono due risposte a questa domanda e dipende dal tipo di fotografia che si vuole fare. Se si svolgono gli shooting prevalentemente in studio, l'attrezzatura (ed il treppiede) può essere più pesante (e quindi più stabile) in quanto non viene spostata da un luogo all'altro. Il vantaggio dei treppiedi più pesanti è che sono in gran parte più stabili e possono anche costare relativamente meno in quanto non richiedono materiali leggeri, generalmente più costosi. Per i professionisti che devono trasportare la propria attrezzatura da un luogo all'altro, potrebbe essere meglio avere un treppiede più leggero. Sia che si scelga un treppiede più pesante o uno più leggero, non scambiare il peso con l'altezza. L'altezza è una caratteristica più importante rispetto al peso per il risultato della fotografia, ma è anche vero che questo dipende dai soggetti da fotografare.  Sarà quindi opportuno considerare tutti i fattori per scegliere il treppiede più adatto al proprio lavoro.

    Quanti treppiedi si possono utilizzare?

    Anche in questo caso la risposta dipende da cosa si vuole fotografare e a che livello. Si stanno facendo anche video? La maggior parte dei fotografi professionisti ha due treppiedi. Per lo più scelgono un treppiede di altezza standard che possono utilizzare per viaggiare sul posto. In aggiunta, la loro attrezzatura comprende un treppiede che possa estendersi ad altezze elevate. I due treppiedi vengono generalmente usati per scopi diversi e shooting differenti. Se si sta girando un video, ha senso anche impostare più di un angolo di ripresa. Con l'aumento delle foto dietro le quinte da postare nelle piattaforme social media, è oggi una buona idea avere un treppiede che possa tenere lo smartphone per le live o le stories.

    Accessori per il treppiede

    A seconda della marca acquistata, sono disponibili numerose teste a sfera e meccanismi per panoramica che è possibile acquistare separatamente personalizzando il treppiede in base alle proprie esigenze. 

    Esempi di attacchi e accessori sono le teste orientabili e inclinabili e le teste a sfera con tacca.

    Panoramica e teste a sfera sono importanti in quanto permetteranno di passare senza problemi dall'orientamento orizzontale a quello verticale. 

    Questo permetterà la massima libertà di ottenere l'angolo giusto sia negli scatti dall'alto che in quelli diretti. Per un fotografo professionista, è una condizione desiderabile essere in grado di apportare piccole modifiche alla propria angolazione e avere il blocco della testa a sfera.

    Se si utilizza il treppiede per i video, sarà utile considerare gli accessori che consentono una panoramica fluida.

    Suggerimenti per l'uso del treppiede

    Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo da un treppiede.

    E' importante esplorare con la propria fotocamera prima di montarla sul treppiede. Molti fotografi non amano scattare su treppiedi per questioni di libertà creativa, questo perché di solito si installa un treppiede e ci si mette immediatamente la fotocamera sopra. A questo punto si regolano i soggetti anziché l'angolazione.

    Per migliorare le proprie immagini invece, bisogna prima esplorare la scena con la fotocamera davanti agli occhi: guardare cosa sembra migliore e quale sia l'angolazione ottimale per il proprio soggetto da fotografare.

    A questo punto si prende nota dell'altezza e dell'orientamento, quindi si imposta il treppiede in modo che corrisponda a quanto rilevato.

    Altro consiglio importante è assicurarsi che il treppiede sia stabile.

    Conclusioni

    Il vantaggio principale dei treppiedi è che possono ridurre le vibrazioni della fotocamera e far ottenere immagini di qualità. Se ci si accorge che le immagini risultano comunque sfocate, ciò potrebbe dipendere dalla stabilità della configurazione impostata sul treppiede. Ci sono infatti una serie di fattori da considerare quando si tratta di scegliere il treppiede giusto per le proprie esigenze, e come sempre il budget tende a giocare un ruolo importante ma per ottenere fotografie professionali vale la pena orientarsi su treppiedi con funzionalità più avanzate in modo da ottenere la massima flessibilità per i propri shooting.

    Prodotti consigliati

    Treppiede Star 75

    Treppiede Star 75

    Treppiede a tre vie con bolla, piastra ad attacco rapido e regolazione continua dell'altezza del supporto centrale.

    Guarda ora

    Star 62 Tripod

    Star 62 Tripod

    Il treppiede è dotato di una testa inclinata 3D che assicura immagini eccellenti in caso di inclinazioni orizzontali e panoramiche vertical

    Guarda ora

    Star 5 Tripod

    Star 5 Tripod

    Il treppiede dotato di testa orientabile a sfera multifunzionale, livella e bolla e piastra di sgancio rapido.

    Guarda ora

    Fotografia

    Fotografia

    RS dispone di una vasta selezione di prodotti per la fotografia e l'immagine. Guarda il nostro catalogo!

    Guarda ora