Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente
      • Pubblicato il 22 nov 2023
      • Ultima modifica 22 nov 2023
    • 5 min

    Stazione saldante WXsmart: la saldatura intelligente di Weller

    Scopriamo la stazione saldante WXsmart per vedere come abbia cambiato il futuro della saldatura.

    Stazione saldante WXsmart: la saldatura intelligente di Weller

    Essendo una delle soluzioni di saldatura a mano più connesse, controllate e sicure sul mercato, è stato un successo inarrestabile sin dal suo lancio da parte di Weller® un anno fa.

    WXsmart: la saldatura intelligente di Weller

    Quali sono i vantaggi della stazione saldante di Weller?

    Innanzitutto, è stata sviluppata ascoltando i clienti, comprendendo e identificando le loro esigenze. Vediamone i vantaggi:

    • Connessione: offre la massima connettività, che supporta gli standard IoT per dare piena tracciabilità del lavoro svolto. Facile da configurare e integrare nel proprio ambiente IT, consente di scegliere tra connessione WiFi, LAN, USB o RS232. È anche abilitata per dispositivi mobili per offrire un facile accesso remoto.
    • Sicurezza: quando si raccolgono dati è fondamentale che la rete sia protetta e ciò vale ancora di più in settori come quello aerospaziale o militare. WXsmart è il primo sistema dotato di sicurezza informatica integrata con i più alti standard (crittografia TLS) e autenticazione a due fattori, per aiutare a prevenire costosi tempi di inattività.
    • Intelligente: non è solo una stazione, ma il vero il fulcro del banco da lavoro, che integra tutte le applicazioni di saldatura in un'unica piattaforma. Affrontando la saldatura dal componente più piccolo alle applicazioni pesanti, l'unità di controllo può anche controllare più dispositivi contemporaneamente, ad esempio il modulo di rilavorazione WXair, l'estrazione dei fumi, la piastra di preriscaldamento, il bagno di saldatura e l'unità di taratura.
    • Controllo: offre il controllo totale del processo (TPC), direttamente dalla punta alla stazione stessa. WXsmart offre all'amministratore il controllo totale dell'account di un singolo operatore con protezione tramite password, in modo da escludere accessi non autorizzati. Così è possibile limitare l'accesso e controllare vari parametri, come il blocco della temperatura, dell'utensile e della punta.

    La compatibilità e la flessibilità sono fondamentali per la stazione, quindi non è necessario aggiornare gli strumenti e gli accessori WX esistenti. Offre retrocompatibilità di punte, strumenti per la saldatura e la dissaldatura, nonché applicazioni ad aria calda: basta aggiornare o scegliere di aggiungere, come e quando necessario, garantendo così investimenti a prova di futuro.

    Quali sono i vantaggi della stazione saldante di Weller?

    5 Strumenti intelligenti di WXsmart per una saldatura perfetta

    La stazione saldante WXsmart di Weller® è dotata di una serie di strumenti intelligenti che la rendono una soluzione all'avanguardia nel mondo della saldatura. Questi strumenti, che vanno oltre la semplice estensione delle capacità di saldatura, sono progettati per aumentare l'efficienza, la precisione e la sicurezza del processo. Ecco alcune delle caratteristiche chiave di questi strumenti per aiutarti ad ottenere una saldatura perfetta:

    Saldatori digitali

    È possibile memorizzare facilmente nel saldatore parametri come temperature di standby e tempi di spegnimento automatico. Basta inserirli una volta e il saldatore potrà utilizzarli con qualsiasi stazione WX. Gli utensili vengono rilevati in modo intelligente e tutti i parametri sono personalizzabili.

    Punte avanzate e riscaldamento rapido

    Le punte intelligenti WX sono uniche nel loro genere sul mercato: ognuna contiene un chip integrato che memorizza informazioni specifiche, come numero di serie univoco, codice di ordinazione, data di produzione, contatore dei giunti di saldatura, consumo energetico totale e altro ancora. L'archiviazione integrata dei dati consente la piena tracciabilità, inclusa la cronologia delle tarature.

    Il riscaldamento è estremamente rapido: in 3 secondi da 50° C a 350° C. Non solo: sono presenti funzionalità di blocco e compensazione della punta, così da avere la certezza di utilizzare la dimensione corretta per l'applicazione. Il design tip-to-grip consente di cambiare le punte molto rapidamente e di rimuoverle facilmente senza strumenti aggiuntivi, anche a 350° C, senza scottarsi le dita.

    I dati all'interno del chip integrato contengono le dimensioni esatte della punta e questo garantisce la massima precisione. La taratura è quindi automatica, ma è comunque possibile effettuare dei controlli utilizzando un dispositivo di misurazione della temperatura, mentre il chip consente di salvare la cronologia e la documentazione di taratura su ogni punta.

    Display

    Non dimentichiamo l’eccezionale display da 4,3 pollici. Un ampio display facile da navigare come uno smartphone: bastano 4 scorrimenti per accedere alle informazioni o modificare le impostazioni. È anche resistente al calore e dotato di protezione ESD, quindi non brucia se un operatore lo tocca accidentalmente con una punta di saldatura, oltre a essere ottimizzato per essere utilizzato anche con guanti ESD.

    Tracciabilità

    In molti settori è richiesta una tracciabilità assoluta dall'inizio alla fine, dalla progettazione alla vendita del prodotto. La tracciabilità garantisce l'affidabilità del processo, fornendo prove quando necessario.

    La piattaforma WXsmart offre la massima trasparenza, garantendo una documentazione di processo completa e un elevato controllo del processo. Ciò riduce notevolmente il rischio di costosi tempi di inattività.

    La piattaforma WXsmart

    Sfruttando totalmente gli standard IoT esistenti, i dati sono disponibili in diversi formati per essere facilmente integrati nel sistema ERP. Possono essere trasferiti e archiviati direttamente dalla stazione con una connessione diretta al sistema MES: vengono raccolti tramite sistemi broker o tramite l'app Weller Windows Application ed è possibile memorizzarli su un file CSV o tramite un dispositivo di archiviazione USB.

    In conclusione, la piattaforma di saldatura WXsmart è una delle più potenti stazioni di saldatura e rilavorazione IoT sul mercato: a 2 canali e con prestazioni fino a 300 W, tra cui dissaldatura e supporto per utensili ad aria calda. È il vero cervello del banco da lavoro: consente di collegare più di 20 dispositivi e strumenti a una sola stazione, risparmiando tempo, spazio e denaro.

    Siamo solo all'inizio! Continuando a puntare sullo sviluppo, Weller sta davvero cambiando il futuro della saldatura.

    Piattaforma di saldatura WXsmart e i suo prodotti

    Prodotti Correlati

    Alimentatore Weller WXsmart 300W

    Alimentatore Weller WXsmart 300W

    L'unità di alimentazione a 2 canali gestisce l'intero processo di saldatura, dalla punta alla stazione, più produttiva con la prima piattaforma di saldatura manuale all-in-one WXsmart.

    Link consigliati