Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente
      • Pubblicato il 14 nov 2022
      • Ultima modifica 29 ago 2023
    • 10 min

    Guida completa agli occhiali di sicurezza

    Perché gli occhiali di sicurezza e gli occhiali protettivi sono importanti? Scopri come indossarli correttamente.

    Guida completa agli occhiali di sicurezza

    Questa guida agli occhiali protettivi e di sicurezza include tutte le informazioni essenziali che occorre conoscere. Tratteremo cosa fanno gli occhiali di sicurezza, perché questi dispositivi sono importanti, come si indossano correttamente e spiegheremo anche le diverse classificazioni e qualità.

    Cosa sono le maschere e gli occhiali di sicurezza?

    Iniziamo dalle basi. Cosa sono le maschere e gli occhiali di sicurezza? In breve, sono occhiali protettivi da utilizzare in ambienti pericolosi e fanno parte di una categoria più ampia di prodotti chiamati dispositivi di protezione individuale o DPI.

    È obbligatorio fornire adeguati occhiali protettivi al personale che lavora in ambienti pericolosi.

    Ecco alcuni esempi:

    • laboratori di ricerca
    • garage e officine meccaniche
    • fabbriche e ambienti industriali simili
    • cantieri edili e di costruzione
    • agricoltura e pesca

    Le maschere e gli occhiali di sicurezza, comprese le lenti, sono realizzati in policarbonato resistente ai graffi e agli urti - o in acetato quando l'attenzione è rivolta alla protezione dagli schizzi. I modelli più economici possono anche contenere normale plastica.

    Qual è la differenza tra occhiali di sicurezza e occhiali protettivi?

    La differenza è semplice.

    Occhiali Protettivi

    Occhiali protettivi

    Proprio come i normali occhiali da vista, gli occhiali protettivi si posizionano davanti agli occhi, permettendo all'aria di entrare dai bordi. Sono facili da indossare e comodi da portare con lenti da vista. Sono anche una buona scelta per situazioni in cui il pericolo principale per chi li indossa proviene dal davanti.

    Occhiali di sicurezza ventilati

    Occhiali di sicurezza

    Questi occhiali, invece, si appoggiano direttamente sul viso e isolano gli occhi, proteggendoli da schizzi e polvere. Gli occhiali di sicurezza forniscono anche una protezione più affidabile dalla proiezione di plastica e metallo.

    Ci sono tre grandi categorie di occhiali di sicurezza: con ventilazione diretta, senza ventilazione e con ventilazione indiretta.

    I primi sono caratterizzati da un flusso diretto nello spazio sotto la lente che previene la condensa e presentano una vestibilità più confortevole per attività leggere. I modelli non ventilati sono invece completamente sigillati, per fornire la massima protezione da polvere, fumo e schizzi di liquidi.

    Gli occhiali a ventilazione indiretta cercano di offrire il meglio delle altre due soluzioni. Il foro incapsulato o coperto permette all'aria sotto la lente di prevenire la condensa ma impedisce l'ingresso di schizzi di liquidi o prodotti chimici che potrebbero causare lesioni agli occhi.

    Perché gli occhiali di sicurezza sono così importanti?

    Le maschere e gli occhiali di sicurezza proteggono da detriti volanti, polvere, fumo e sostanze chimiche corrosive dovuti a incidenti o guasti alle attrezzature. In altre parole, indossiamo una protezione per gli occhi per fornire una prima difesa cruciale a uno degli organi più vulnerabili del corpo.

    Ogni anno sui luoghi di lavoro si verificano migliaia di lesioni agli occhi e circa il 20% di queste sono sufficientemente gravi da causare cecità parziale o completa.

    Come indossare correttamente gli occhiali di sicurezza

    Ispezionare sempre le maschere e gli occhiali di sicurezza prima di indossarli. Verificare l'assenza di ammaccature, graffi, crepe o fragilità e sostituire l'articolo immediatamente se si rilevano segni di usura. Gli occhiali di sicurezza sono spesso esposti ad ambienti difficili e possono deteriorarsi nel tempo. Anche il policarbonato e l'acetato diventano più fragili nel tempo, man mano che il materiale invecchia.

    Tipi di occhiali di sicurezza e protezione degli occhi

    Sono disponibili diversi tipi di occhiali e maschere di sicurezza e ogni modello è progettato per diversi compiti e ambienti di lavoro.

    Nella scelta considerare i seguenti fattori di rischio principali:

    • raggi ultravioletti, radiazioni infrarosse, fonti di luce intensa (ad esempio, torce di saldatura)
    • sostanze chimiche pericolose, liquidi, gas o polveri
    • alte temperature e oggetti o sostanze calde
    • detriti e schegge di legno, metallo o plastica (ad esempio, macchine per la rettifica)
    • scariche elettriche (archi) da cortocircuiti e guasti elettrici

    La protezione contro questi rischi è indicata da una serie di codici obbligatori, descritti più nei dettagli di seguito.

    Occhiali di sicurezza da laboratorio

    Il rischio principale per gli occhi quando si lavora in un laboratorio è quello chimico – ad esempio, prodotti chimici pericolosi o sostanze corrosive che sono stati versati e spruzzati. Pertanto la scelta migliore per chi lavora in laboratorio sono gli occhiali di sicurezza integrali con guarnizione di protezione. Dovrebbero essere indossati ogni volta che si svolge un lavoro pericoloso.

    Occhiali di sicurezza per la lavorazione del legno

    La polvere è la principale minaccia per gli occhi quando si lavora il legno. La smerigliatura o la carteggiatura producono una nebbia sottile di particelle di legno che possono, come minimo, causare irritazioni agli occhi. Ciò significa che gli occhiali di sicurezza integrali sono la scelta migliore quando si lavora con il legno.

    Occhiali di sicurezza per lavori di costruzione

    I cantieri sono luoghi pericolosi che presentano svariati rischi per la salute e la sicurezza. La migliore protezione per gli occhi da usare in tali ambienti è costituita da occhiali o maschere che proteggano in modo affidabile contro il fumo, le particelle di polvere, l'esposizione alla luce e le scariche elettriche.

    Occhiali di sicurezza per condizioni climatiche fredde

    Se indossati a basse temperature, gli occhiali di sicurezza tendono ad appannarsi. Per ridurre al minimo questo fastidio che ostacola la produttività, occorrono modelli con un trattamento chimico antiappannante delle lenti.

    Spiegazione dei codici di montature e lenti degli occhiali di sicurezza

    Gli occhiali e le maschere di sicurezza sono classificati secondo una norma di sicurezza europea nota come EN 166: 2001. Tutti gli occhiali di protezione venduti in Europa devono essere conformi a questa norma.

    Tre norme separate - EN 170, 171 e 172 - definiscono i livelli di protezione contro raggi ultravioletti, raggi infrarossi e abbagliamento solare rispettivamente.

    Ogni gruppo di norme definisce una serie di livelli di qualità, che sono indicati da marcature obbligatorie sulle montature e sulle lenti di ogni dispositivo di protezione. La sicurezza generale degli occhiali si può valutare in base al livello più basso indicato.

    Resistenza

    La resistenza degli occhiali di sicurezza è indicata con i seguenti codici:


    Classificazione della resistenza degli occhiali di sicurezza

    Definizione

    S

    Resistente a un oggetto di piccole dimensioni che si muove a 12 metri al secondo

    F

    Resistente a un oggetto di piccole dimensioni che si muove a 45 metri al secondo

    B

    Resistente a un oggetto di piccole dimensioni che si muove a 120 metri al secondo

    A

    Resistente a un oggetto di piccole dimensioni che si muove a 190 metri al secondo

    T

    Resistente a impatti a temperature estreme

    Stile di montatura e gradi di protezione

    Lo stile della montatura e le capacità protettive degli occhiali di sicurezza sono indicati dai seguenti codici:


    Grado di protezione degli occhiali di sicurezza

    Definizione

    3

    Protezione contro gli spruzzi (normalmente occhiali completamente ermetici)

    4

    Protezione dalle particelle di polvere più grandi (oltre cinque micron)

    5

    Protezione dalle particelle di polvere più piccole (meno di cinque micron)

    8

    Protezione dagli archi elettrici (scariche) causati da un cortocircuito

    9

    Protezione da proiezioni di sostanze calde

    Gradi di protezione dalle radiazioni

    Il livello di protezione dalle radiazioni fornito dai vari modelli di occhiali di sicurezza è indicato dai seguenti codici:


    Grado di protezione dalle radiazioni degli occhiali di sicurezza

    Definizione

    2

    Protezione dalla luce ultravioletta tramite un filtro di luce colorato

    2C/3

    Protezione dalla luce ultravioletta tramite un filtro di luce trasparente

    4

    Protezione dai raggi infrarossi

    5

    Protezione dall'abbagliamento solare

    6

    Protezione dall'abbagliamento solare e dai raggi infrarossi

    Gradi di trasmissione della luce

    Questa classificazione indica la percentuale di protezione garantita contro fonti di luce molto intensa come le fiamme delle torce di saldatura. Più basso è il livello di trasmissione della luce attraverso le lenti, maggiore è il livello di protezione fornito.


    Grado di trasmissione della luce degli occhiali di sicurezza

    Quantità di luce trasmessa

    1,2

    Tra il 74,4% e il 100%

    1,7

    Tra il 43,2% e il 58,1%

    2,5

    Tra il 17,8% e il 29,1%

    3,1

    Tra il 8% e il 17,8%

    Grado di qualità ottica

    La classificazione della qualità ottica degli occhiali di sicurezza indica la frequenza con cui un paio di occhiali dovrebbe essere indossato per ridurre al minimo il rischio di affaticamento degli occhi.


    Grado di qualità ottica degli occhiali di sicurezza

    Uso

    Classe 1

    Alta qualità - utilizzabili liberamente e con regolarità

    Classe 2

    Qualità media - indicati per un uso occasionale

    Classe 3

    Bassa qualità - utilizzabili solo in occasioni limitate

    Classificazione delle proprietà delle lenti

    Come suggerisce il titolo, le classificazioni delle lenti sono utilizzate per indicare la resistenza e le capacità di questi componenti cruciali. Pertanto c'è una certa sovrapposizione con le classificazioni di resistenza generale elencate in precedenza.


    Classificazione delle lenti degli occhiali di sicurezza

    Uso

    S

    Protezione da oggetti di piccole dimensioni che si muovono a 12 metri al secondo

    F

    Protezione da oggetti di piccole dimensioni che si muovono a 45 metri al secondo

    B

    Protezione da oggetti di piccole dimensioni che si muovono a 120 metri al secondo

    A

    Protezione da oggetti di piccole dimensioni che si muovono a 190 metri al secondo

    T

    Resistente a temperature estreme

    N

    Resistente all'appannamento o alla condensa a basse temperature

    K

    Resistente ai graffi causati da particelle fini come la polvere

    8

    Resistente agli archi elettrici causati da guasti per cortocircuito

    9

    Protezione da proiezioni di sostanze calde

    FAQ

    È sicuro indossare occhiali di sicurezza tutto il giorno?

    Sì. Indossare tutto il giorno degli occhiali di sicurezza non graduati non danneggia la vista. Tuttavia, indossare occhiali o maschere di sicurezza per lunghi periodi mentre si è molto concentrati può determinare un affaticamento degli occhi, incidendo probabilmente sulla produttività. L'affaticamento degli occhi, i mal di testa e la visione offuscata concomitanti (particolarmente rischiosi in ambienti pericolosi) sono semplicemente sintomo di uno sforzo muscolare.

    Come per ogni prodotto, la qualità si paga; gli occhiali protettivi più economici e di qualità inferiore hanno maggiori probabilità di indurre un affaticamento degli occhi rispetto ai prodotti progettati pensando al comfort. Questo perché:

    • potrebbero non calzare correttamente
    • è più probabile che si graffino, costringendo gli occhi a concentrarsi intorno al graffio
    • potrebbero dare una visione offuscata o leggermente distorta, costringendo di nuovo gli occhi a una maggior fatica
    • potrebbero essere della colorazione sbagliata per il tipo di lavoro svolto - un altro modo in cui gli occhi possono affaticarsi

    Se si è impegnati in un compito che richiede attenzione, si raccomanda di fare delle pause regolari e dare agli occhi il tempo di riposare.

    Gli occhiali di sicurezza possono essere indossati sopra gli occhiali da vista?

    Sì, è possibile. Sono disponibili occhiali di sicurezza graduati, anche se possono essere costosi. Indossare occhiali di sicurezza non graduati direttamente sopra gli occhiali da vista è un'opzione meno costosa e questa soluzione proteggerà dai danni anche le lenti da vista.

    Se si intende indossare occhiali di sicurezza sopra gli occhiali da vista, è importante assicurarsi di sceglierne un paio che si adatti comodamente. Alcuni modelli di occhiali di sicurezza sono specificamente progettati per gli occhiali da vista, quindi è importante fare ricerche prima dell'acquisto.

    Articoli consigliati per la protezione degli occhi

    Maschere protettive

    Maschere protettive

    Scopri le maschere protettive per occhi per proteggerli da acqua, polvere, luce brillante, schizzi di agenti chimici e liquidi corrosivi.

    Guarda ora

    Visiere protezione

    Visiere protezione

    Le visiere di protezione forniscono la protezione per i lavoratori esposti a oggetti volanti, urti e schizzi. Scopri la nostra gamma!

    Guarda ora